브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I use R_TRIG, F_TRIG, TRIGGER, TON, TOFF, and TP function blocks in Section 0 of a Unity / Quantum HotStandby system?

Issue:
R_TRIG, F_TRIG, TRIGGER, TON, TOFF, and TP function blocks usage in first PLC section


Product Line:
Quantum HSBY


Resolution:
No. R_TRIG, F_TRIG, TRIGGER, TON, TOFF, and TP function blocks cannot be used in Section 0 (First PLC section) of a HSBY system because their use can lead to unintended changes in state at switchover. Section 0 is the only section solved by a Standby System and is updated at the end of scan by the Primary.