브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I password protect an entire section in Unity Pro?

Yes. If you right click on 'Project' from the project browser and 'Properties' then the protection tab you can set protection as active and add a password. In the project browser again, you must now right click on the section and from the general tab select 'No read & write' for protection. You will notice that the section is now locked. To unlock it, you must go back to the project properties and turn off the protection by entering the password.