브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I find the FO (Factory Order) or Q2C number for an M-Flex drive?
Issue:
Need to identify the Factory Order, or Quote to Cash number for an enclosed M-Flex drive.

Product Line:
Enclosed Altivar 61, Enclosed Altivar 71, Enclosed ATV61, Enclosed ATV71, M-Flex, Mflex

Environment:
All models

Cause:
To determine warranty status or check the Bill of Materials for spare parts.

Resolution:
One the back of the M-Flex enclosure door of the is the nameplate. At the bottom right is a box with the Factory Order number (Q2C number).  The Field Wiring Diagram number should be a similar number.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
M-Flex nameplate.jpg [129.58 KB]