브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do we have a submersible pump application for the controller inside card?

Issue:
Custom program application for the controller inside card for submersible pumps.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
At this present time there are no custom programs for the controller inside card specific for submersible pumps only.