브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to write a new IP address of connected device at runtime in Vijeo Designer.
Yes, it is possible to write a new IP address of connected devices via scripting during runtime. This feature has been implemented in Vijeo Designer V5.0 SP1.
Below sample script will set the IP addresses for any driver, not just the Modbus driver.
// --------------- Write some data ------------------------------------
// Length is given by NewIP_InputData.length
int [ ] NewIP_InputData = {10, 187, 225, 135};
ModbusEquipment01.openConfig();
ModbusEquipment01.setProperty( "Con_IPAddress", NewIP_InputData );
ModbusEquipment01.commitConfig();