브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV312 have a run time or elapsed time meter?

Issue:
Run time on ATV312

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All models

Cause:
None

Resolution:
Yes, parameter rtH (Operating time) in the SUP menu displays the total time that the motor has been powered up.  If desired, this can be set as the default display.  This operating time can be reset to zero by setting rPr = rtH in the FLt menu.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
카테고리:
자세히 알아보기
카테고리: