브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does the Z suffix mean on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Z suffix meaning on ATV61/71.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
What is the difference between the non Z suffix and Z suffix ATV61 and ATV71 drives?

Resolution:
The Z suffix means the ATV61 or ATV71 drive, will ship without the VW3A1101 graphics keypad display.