브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to write a script to open a popup window in Vijeo Designer

Issue

How to write a script to open a popup window in Vijeo Designer

Product Line

Vijeo Designer

Resolution

Below is the syntax to open a popup window using a script in Vijeo Designer:

Window1.open(80,100);   // Window1 is the Popup Window Name and 80,100 are the x,y coordinates

Window1.changePanel(10010);   // Window1 is the Popup Window Name and "10010" is the panel number

Window1.show(true);  // // Window1 is the Popup Window Name