브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I check fault time on an Altivar 61/71 Drive?

Issue:
ATV61/71 Fault time check

Product Line:
ATV61/71

Environment:
All serial numbers for ATV61/71

Cause:
Fault time

Resolution:
The drive does not have a real time clock to show fault time of the day.  It will only show you the drive's elapsed time during the fault.  You can then compare to the 'Run Time' shown in the Drive Menu under 1.2 Monitoring.
To navigate to Fault History:
Go to Drive Menu > 1.10 Diagnostics > Fault History