브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is CFF fault on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
CFF on the ATV61/71 drives

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Option card changed or removed.

Resolution:
CFF is an incorrect configuration or the option card has been removed that will require the drive to be set back to factory default.