브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause an error code EPHO on the ATV21 and ATV212 (also S-Flex) drives?
Issue:
ATV212: EPHO or output phase loss fault

Product Line:
ATV212, ATV21, S-Flex

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Motor may not be connected.

Resolution:
Check that the motor is connected to the drive.
If the unit has a bypass option you will have to deactivate the output phase loss protection by setting F605 to 0.

Link to ATV212 Programming manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/S1A53838/