브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: How do you remove the main control board on the ATV61/71 drives?

Issue:
Removing the main control board on the ATV61/71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61/71 drives

Environment:
All

Cause:
Needs to understand how to remove and reinstall the MCB on the ATV61 and ATV71 drives

Resolution:
The document number for the Instruction Bulletin on the ATV61/71 Control Board Kits is 30072-451-86A (attached below).

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
30072-451-86A.pdf [706.19 KB]