브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum starts for the ATS22 soft starters?

Issue:
The ATS22 capable of doing 20 starts per hour?

Product Line:
ATS22
Environment:
All model numbers and serial numbers
Cause:
None
Resolution:
No, the ATS22 is not designed for 20 motor starts per hour. The standard maximum cycle must not exceed 4 to 6 starts per hour with the ATS22.