브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I disable the Webserver Configuration in ION Setup for the ION7330?

Issue
There is no option to disable the ION7330 webserver configuration access.

Product Line
ION7330

Environment
ION Setup 2.2
ION Setup 3.0

Cause
The default QuickION.cfg file does not account for the webserver config access.

Resolution
Placing the attached QuickION.cfg file in ...Schneider Electric\ION Setup\Tables\PML7330\ and reloading ION Setup will give the option to disable the webserver config access.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
QuickIon.cfg [17.46 KB]