브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the ATS48 Soft Starter be programmed to run a motor in reverse?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Can the ATS48 Soft Starter be programmed for reverse?

Product Line:
ATS48

Environment:
All serial numbers for ATS48

Cause:
N/A

Resolution:
No, the ATS48 Soft Starter cannot be programmed for reverse.  If a reverse option is required, use a reversing contactor ahead of the ATS48. Please see Figure 35 in the attached manual for a diagram.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
S1A37491.pdf [1.3 MB]