브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What product line replaces the Class 8839 PowerGard CPA CPC CPD 18-pulse drives?
Issue:
Need a replacement for the Class 8839 PowerGard CPA CPC CPD 18-pulse drives?

Product Line:
PowerGard Class 8839

Environment:
All

Cause:
Replacement or new application

Resolution:
The PowerGard 18-pulse drive product line is obsolete.  The ATV680 and ATV980 product lines are the functional replacements. These are Active Front End units.