브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the actual temperature on the heat sink if the ATV61 or ATV71 drives thermal is showing or reading 118%?
Issue:
Heat sink temperature on the ATV61/71 if thermal reading is 118%.

Product Line:
Altivar ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Wants to know how hot the heat sink is getting when the drives thermal is showing 118%

Resolution:
Approximately 100 degrees C is measred on heatsink.