브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does error EC02 mean in a Quantum HE CPU ?
EC02 is a failure in the Quantum Operating System. The CPU has encountered a non-maskable interrupt and as a result halted.

One possible cause of the EC02 error is the firmware version on the 140CRP93x 00. To prevent a possible EC02 error during startup the CRP93x must
have firmware version 2.10 or higher.

If the EC02 error is repeatable the CPU should be exchanged.