브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the Err7 fault on the ATV212 drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Err7 Fault ATV212.

Product Line:
ATV212

Environment:
All serial numbers for ATV212

Cause:
N/A

Resolution:
Err7 means the motor current sensor in the drive is inoperable.  The best resolution would be to replace the drive.