브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can you adjust the high speed to go above 60Hz on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Adjusting the high speed to go above 60Hz on the ATV61 and ATV71 drives

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to adjust the high speed above 60Hz

Resolution:

WARNING: Setting these parameters too high for your motor could cause motor damage and personal injury. Consult your motor's manufacturer before performing these steps to be sure it's safe for your motor to run above 60Hz and for how long. ​


In the Simply Start Menu 1.1:

  1. Set max frequency (fFr) to to desired value
  2. Set high speed (HSP) to desired value

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
atv61_programming_manual_en_1760649_08.pdf [4.35 MB]