브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What communication options are available on the ATV12
Issue:
What communication options are available on the ATV12?

Product Line:
ATV12

Environment:
ATV12

Cause:
Network communications options

Resolution:
The ATV12 only has the modbus communication protocol available.   A third party gateway can be used for other protocol of customer's choice.