브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause Err1 on ATV212 or ATV21 drive?

Article available in these languages: 네덜란드어

Issue:
What can cause Err1 on ATV212 or ATV21 drive?

Product Line:
ATV212
ATV21

Environment:
All environments

Cause:
Setting the Refrences to the same number

Resolution:
This is a Speed Reference Fault.  It indicates an incorrect setting in F201, F202, F203, F204 OR F210, F211, F212, F213.

Verify these parameters, and set them properly.
Default settings are:
F201 = 0%
F202 = 0Hz
F203 = 100%
F204 = 50/60Hz

F2010 = 0%
F2011 = 0Hz
F2012 = 100%
F2013 = 50/60Hz