브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the M221 24 vdc power connector?
Issue:
Is there a part number to order the power connectors for the M221?

Product Line:
M221

Cause:
Customer misplaced the connectors and requires new ones.

Resolution:
The part number for the 24 vdc power connectors for 24 vdc is TMAT2PSET and this is a set of 5 removable screw type connectors.