브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
In SoMachine or EcoStruxure Machine Expert, how do I change the PLC or Magelis/Harmony HMI type?
Issue
In SoMachine or EcoStruxure Machine Expert, how do I change the PLC or Magelis/Harmony HMI type?

Product Line
SoMachine / EcoStruxure Machine Expert
M238, M258, M241, M251, M262, HMISCU/STU, XBTGC, XBTGT/GK, HMIGTO/GTU

Environment
PLC Configuration Software in Windows

Resolution
From the Devices Tree,
Right-click on the controller or HMI and select "convert device" then select the controller you want to change it to.
Right-click menu for device
Convert device dialog - PLC/HMI selection screen
Prompt

As a result, you will see the Device type has changed:
New Device shown in Devices Tree after conversion