브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I find information on the ATS48 analog output?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Information on the ATS48 analog output?

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The analog output can be assigned to reflect one of the following:
1. motor current
2. motor torque
3. motor thermal state
4. Power factor
5. active power
The analog output can be scaled between 50 and 500%.  For a more detailed explanation of the scaling and parameters please see the attached.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS48_AO Analog output assignment calculation.pdf [413.36 KB]