브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What it he maximum number of SoMachine protocol connections for a TM241 and TM251 controller?
There is a maximum of eight SoMachine protocol connections for the embedded Ethernet port of a TM241 or TM251 controller. SoMachine will use one of these connections to connect to the PLC.
This information is for controllers with a firmware version corresponding to SoMachine v4.3.