A BMXXBE module (rack extension module) may be installed, without an extension rack connected.
remove the xbe module from the local rack, or add an extension rack.
remove the xbe module from the local rack, or add an extension rack.
브랜드
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.