브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the "Life" (MTTF) of ATV61/71?

Issue:
"Life" (MTTF) of ATV61/71

Product Line:
All ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
None

Resolution:
The MTTF (Mean Time To Failure) varies based on the Drive's part number. Please refer to the attached Excel sheet.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
MTBF for ATV 61 and 71 V 1.0.xls [898.5 KB]