브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to use Unity Pro or EcoStruxure Control Expert simulator on Windows 8.1, 10 and Windows Server 2008, 2012, 2016
On Windows 8.1, 10 or Windows Server 2008, 2012 or 2016 for some applications the Unity Pro or EcoStruxure Control Expert simulator is starting with exception.
To avoid this wrong behavior, launch the attached file, and reboot the PC.

Other possibility is to modify or to create manually, as below, some keys inside the Windows registry:

For 32 bits Windows versions
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sim.exe, Name "DisableExceptionChainValidation", REG_DWORD, value 1.

For 64 bits Windows versions
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sim.exe, Name “DisableExceptionChainValidation", REG_DWORD, value 1.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
DisableException.zip [413 Bytes]