브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many Remote IO drops does an M580 PLC support?

Article available in these languages: 스페인어

M580 CPU                      |        Max Remote I/O Drops
--------------------------------------------------------------------------------

BME P58 2040                |              8
BME P58 3040                |              16
BME P(H)58 4040           |              16
BME P(H)58 5040           |              31
BME P(H)58 6040           |              31
--------------------------------------------------------------------------------
A "Rack" is defined as a backplane which holds devices.
A "Drop" is defined as the rack which are connected to CPU as a node on the RIO network.
A Drop can contain multiple racks by use of the BMXXBE Rack Extenders.