브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause an INF1 (Rating Error) on an ATV61 or ATV71 drive?
Issue:
Causes for INF1 (Rating Error) on an ATV61 or ATV71

Product Line:
ATV61/ATV71 drives

Environment:
INF1 faults

Cause:
n/a

Resolution:
Check the part number of the power board. Check the graphic terminal the size and the voltage of product. Check the power identification number.