브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the ribbon cable on the ATS48 control board available as a separate item?
Issue:
Is the ribbon cable on the ATS48 control board available as a separate item?

Product Line:
Altistart 48 ATS48

Environment:
All models

Cause:
The ribbon cable is needed to repair the ATS48.

Resolution:
The ribbon cable that connects the control board to the power board is not offered as a separate item. It is included with the VX4G481 control board only.