브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you use a VFD or a Soft Starter on a 400Hz voltage system?
Issue:
VFD or a soft starter usage on a 400Hz voltage system

Product Line:
Altivar drives and Altistart soft starts

Environment:
400 hz

Cause:
n/a

Resolution:
Schneider Drives or Softstarters cannot be used on a 400Hz voltage system. Can only be used on a 50Hz or 60Hz voltage system only.