브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Maximum table in a recipeDB
Issue

While using the RecipeDB with the factorycast HMI, exceeding the maximum number of tables will cause the module to fail, this was tested with an automatic SQL request.

Product Line

Factory cast HMI (WMY, NMW)

Resolution

The maximum number of tables should be limited to 6 with 50 variables of 2 octets per table to insure a stable system.