브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
I cannot connect to the M580 CPU with Unity Loader
By default, the M580 CPU's ftp service is disabled (preferred option for cyber security ).
Unity Loader will not connect if it cannot establish connection to ftp.
To enable ftp on your CPU (with SV<=3.20), load an application into the CPU, that has FTP enabled. You can enable in Control-Expert in the Security Tab of the  ethernet ports configuration of the M580 CPU :
capture