브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
I measure an Application Response Time that is higher than I expected.
If the MAST is cyclic, the default RPI is set to 60ms. If the actual execution time of MAST is lower than 120ms, the ART is affected by the RPI.
Adjust the RPI value to your  needs.
Or set your MAST task in periodic mode.