브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the dimensions and weight of the ATS48C11Y?
Issue:
Needs the dimensions and weight of the ATS48C11Y

Product Line:
ATS48

Environment:
ATS48D62Y, ATS48D75Y, ATS48D88Y, ATS48C11Y

Cause:
N/A

Resolution:
Width - 7.48 "
Height - 11.42"
Depth - 9.25"
Weight - 18.3 lbs