브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the VW3A1101 stored files lost if the HMI is disconnected from a drive?
Issue:
VW3A1101 stored files in the HMI.

Product Line:
ATV61  ATV71

Environment:
All

Cause:
Would like to transfer files

Resolution:
No.  The files that are stored in the HMI remain intact when the HMI is disconnected from the drive.