브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the recommended Fiber Optic specs for the ConneXium TCSESM063F2CU1 switch?

Article available in these languages: 스페인어

Fiber media type. Multi Mode
Wavelength. 1300nm
Fiber. 50/125μm
System attenuation. 0-8 dB
Expansion. 0-5 km
Fiber Data. 1.0 dB/km, 800 MHz km