브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the PM5000 series meter change the energy units on the display after exceeding 1000 GWh?
Issue
The PM5000 series meter has accumulated over 1000 GWh of energy, user wants to know if the display with change units to TWh automatically.

Product
PM5000 series meter

Environment
PM5000 with high energy use

Cause
The units for energy consumption is automatically adjusted as energy is consumed

Resolution
The PM5000 meter will automatically change from GWh to TWh.