브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I order NEMA style contactors with Enclosed ATS48 soft starts?
Issue:
Order NEMA style contactors for the Enclosed ATS48 soft starts.

Product line:
Enclosed ATS48, Class 8639, Type 48U.

Environment:
All

Cause:
Option not shown in the Product Selector tool.

Resolution:
You must choose Mod W10 which includes  NEMA Style contactors   Please note this option is not available on the Power Circuit R reversing or Mod A10 full voltage bypass option.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
30072-450-62_02.pdf [1.93 MB]