브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What fuse size is needed for the ATS22 CL1 CL2 control circuit?

Issue:
Looking for the fuse size needed for CL1-CL2 on ATS22 soft starts

Product line:
ATS22, Altistart 22


Resolution:
The CL1 - CL2 control voltage input should have a 1A fast acting fuse, or 1A circuit breaker for each ATS22 unit.  This applies to the 120V and 230V control supplies (Q, S6 and S6U).

See attachment

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS22 fuses.png [133.36 KB]