브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATS22 soft starters come with built in overload protection?
Issue:
Does the ATS22 soft starters come with built in overload protection?

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
Needs to know if the ATS22 soft starter has a built in overload protection

Resolution:
Yes, the ATS22 soft starters have built in overload protection.
The default motor thermal protection is IEC class 10.
You can adjust this value in the programming in the SEt menu.
Parameter tHP