브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause an PTFL fault on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
PTFL fault on the ATV61 and ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Drive is faulting on power up.

Resolution:
This is a PTC error fault.   Check to see if the PTC switch is turned ON if so check to see if the PTC input is open or shorted.