브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the part numbers for the replacement cooling fans for the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
ATV61 and ATV71 replacement part numbers for cooling fans

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71 open type drives

Environment:
All

Cause:
Needs a replacement cooling fan for the ATV61 and ATV71 drives.

Resolution:
See attachments

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Frame size 2 to 8 Fan Part numbers.png [327.74 KB]
Frame size 11 to 10 Fan Part numbers.png [234.56 KB]
Frame size 3 to 15 Fan Part numbers.png [263.25 KB]