브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What causes error "Unknown header in the file:" when downloading Unity firmware?
Issue:
Dowloading Unity copro or executive firmware displays error.

Resolution:
If flashing the CoPro firmware, make sure you are using FTP protocol.
If NOE, use FTP protocol.
Is the .bin / .ldx file correct for the PLC type?