브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
which parameter in LXM28 to decide number of user units corresponding to one revolution in CanOpen mode.
There are two parameter will affect the number of user units corresponding to one revolution in LXM28
6091: GearRatio
sub 01: Motor revolutions
sub 02: shaft revolutions
You can think the 6091 as a GearBox. sub 01 as Gearbox input and sub 02 as Gearbox output. The default value is 1:1
6092: FeedConstant
sub01:Feed
sub02 :revolutions
You can freely set the number of user units corresponding to one revolution.For example , Feed : revolution= 1:1.
It mean one user unit corresponding to one revolution.