브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Error: "Request ExecuteCipher fail at function call;ConfigureCipher" during Powerlogic Scada installation
Issue
Customer gets an error during the installation that reads Request ExecuteCipher fail at function call;ConfigureCipher"



Product Line
Powerlogic Scada 7.40

Cause
Powerlogic Scada was installed in the machine preciously and the uninstall did not get rid of all the registry files. This could be either the same version, or an older version.

Resolution
Download the attachment and run the .bat file on server where Powerlogic Scada needs to be installed. Try to install the software again after running the .bat File

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
UninstallPSE_7.40.bat [1.79 KB]