브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the EFB blocks created with the EFB toolkit have extensible output pins?
Issue
Can the EFB blocks created with the EFB toolkit have extensible output pins?

Product Line
EFB toolkit.

Environment
Windows 7, Windows 10, Windows 8

Resolution
No, it is not possible to have extensible output pins on an EFB block created with the EFB Toolkit..