브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where are the DC bus connections on a ATV61 drive?
Issue:
Looking for the DC bus connections on a ATV61 Drive.

Product Line:
All ATV61 drives

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The DC connections are at PA/+ and PC/-.  These are located with other power terminals L1L2L3 and T1T2T3 or at the top near the DC choke.  See the attached files for installation manual information.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV61 Low HP installation manual.pdf [2.38 MB]
ATV61 High HP installation manual.pdf [4.58 MB]